主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOST
您好!
我尝试使用 MATLAB 实现高精度可视化工具。
我使用 DCA1000EVM、IWR1642BOOST 和 mmWaveStudio。 这些产品和 MATLAB 获得的数据是 I/Q 格式数据。
我要问的问题如下:
・是否有用于 I/Q 数据的 FFT?
・如何通过处理 I/Q 数据来高精度地检测距离?
・使用 MATLAB 进行其他数据处理
请帮帮我!
此致、
Konishi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试使用 MATLAB 实现高精度可视化工具。
我使用 DCA1000EVM、IWR1642BOOST 和 mmWaveStudio。 这些产品和 MATLAB 获得的数据是 I/Q 格式数据。
我要问的问题如下:
・是否有用于 I/Q 数据的 FFT?
・如何通过处理 I/Q 数据来高精度地检测距离?
・使用 MATLAB 进行其他数据处理
请帮帮我!
此致、
Konishi
您好、Konishi:
毫米波工具箱提供了一个高精度液位感应示例实验室。
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AGmevKw4isco0.4x2lmBhQ__VLyFKFf__LATEST
在内部、它提到通过使用 FFT 缩放、可通过检测 SNR ~57dB 实现小于0.1mm 的精度。
要运行该实验、您无需 DCA1000采集板。 本实验提供了二进制文件和所有源代码。
但是、如果您希望使用 DCA1000自行进行数据采集和后期处理、也可以这样做。 是的、您将能够获取 I/Q 数据并根据需要运行任何后处理。 但我们没有为此提供 MATLAB 脚本。 您可以找到有关如何使用 DCA1000的培训视频。
https://training.ti.com/dca1000-training-video
最棒的
Zigang