This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000+AWR1642 COM 端口问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1642BOOST, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/835909/dca1000evm-dca1000-awr1642-com-port-problems

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642BOOSTAWR1642

您好!

我已根据说明将 AWR1642Boost 连接到 DCA1000EVM、但应用/用户 COM 端口不稳定。 我已经设法连接到电路板并捕获数据了几次、但在建立连接之前、需要进行许多下电上电和重试。 我通常在 mmWave Studio 中收到错误(错误:连接失败:calling_ConnectTarget 返回3)。 想知道这是否是已知问题以及是否有解决方案。

谢谢、此致

伊曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iman、您好!

    否、这是不可预料的。 可能是 USB 电缆连接不正确、您是否可以更改 USB 电缆并尝试? 首先确保 COM 端口稳定。 此外、您能否确保 AWR EVM 和 DCA1000的电源(5V)是正确的? 每种电流的容量都应大于2.5A。

    此致、

    Vivek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    USB 电缆似乎正常、我可以看到枚举的所有 USB 器件、我为 DCA1000和 AWR1642使用两个分别为3A 的电源。

    BR

    伊曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iman、您好!

    您提到“ Application/User COM port is not stable”,您能详细说明一下吗? USB 器件枚举是否不稳定?

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 枚举是稳定的、我可以在设备管理器中看到所有提到的设备。 问题是 mmWave Studio 中的连接、当我尝试程序中的步骤 set->Connect 时、我会收到我之前提到的错误消息、无法连接、即 FTDI 连接状态显示为已连接、但 RS232和 SPI 连接始终显示为已断开。

    BR

    伊曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iman、您好!

    您是否在 AWR1642BOOST 的 SOP 引脚上放置了正确的跳线? 要连接到 mmWave Studio 上的 RS232、应将 SOP 跳线放置在 SOP1和 SOP0引脚上、而不在 SOP2引脚上放置跳线。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、跳线正确放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他建议吗? 我´ve 了很多小时、让这些板协同工作、而不会有任何进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现了这个问题、实际上是端口号的分配。 两个串行端口分配了相同的端口号、导致间歇性行为、在设备管理器中手动更改端口号解决了该问题。

    BR/Iman