This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3007:光源检测:自然光或人造光

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3002, OPT3004, OPT3007, OPT3006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/839155/opt3007-light-source-detection-natural-or-artificial-light

器件型号:OPT3007
主题中讨论的其他部件:OPT3002OPT3004OPT3006

大家好、

我正在进行住宅照明项目。 该项目的一个组成部分是感应室内照明水平并相应地控制 LED 灯的强度。

下面是设置:

传感器: 光传感器和 PIR 传感器(运动传感器)。

传感器位置:室内。

室内光源:太阳灯、 LED 灯。

我面临的问题:

我目前仅检测环境光强度并控制 LED 灯。 当我打开 LED 灯后、由于环境光的增加、它们将被关闭。

在线推荐:

在网络中、一些 人建议使用以下解决方案:

  • 检测光源的色温
  • 检测光谱
  • 检测人造光等发出的100/120Hz 纹波、

您能不能指导我采取什么最佳方法来解决这个问题? 如果有一份白皮书对此进行了详细介绍、那将会非常棒。 我在 TI.com 上查找了它、但无法找到它。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    解决方案可能取决于您可以将传感器放置在何处。 如果您可以将传感器放置在距离外部光源比内部光源更近的位置、例如在窗口或窗口附近、这可能会有所帮助。 如果需要将光传感器放置在室内光线比室外光线更亮的位置、并且您不能瞬间关闭室内光线进行测量、则这会变得更棘手、是的、您可能需要使用其他方法来区分光源。 我们有一个宽带光传感器 OPT3002、它可与环境光传感器结合使用、以在假设室内光线很少或没有 IR 成分的情况下区分日光的 IR 成分。 不过、这不是我们在最终测试的结果、我们会在您的最终测试中进行一些测试以进行评估。

    另外、为什么您使用 OPT3007而不是 OPT3004?

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您回答我的问题。 下面是一些详细信息:

    1. 终端用户可以将传感器放在家中的任何位置、因此我们无法确定位置、然后确定光源。
    2. 我将查看 OPT3002。 我还看到了另一家制造商生产的其他传感器、它们结合了可见光传感器和红外传感器。 由于使用 TI 的2个传感器会增加 BOM 成本并增加电池供电设备的功耗、因此我可以选择使用其他选项。
    3. 我刚觉得3007的泡沫较小。 您建议我使用 OPT3004吗? 还可以详细说明吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teja、

    感谢您提供的详细信息并了解您的推理。 另一种选择是使用 OPT3004和精密光电二极管与 OPT3004和 OPT3002、但这当然取决于您的要求。 还需要注意的是、我们发现 OPT300x 器件的功耗与竞争产品相比非常低。

     关于3、是的、我建议使用 OPT3004。 OPT3006和 OPT3007是我们最小的器件、但它们主要用于空间非常受限的应用、例如可穿戴设备。 较小的尺寸附带更严格的制造要求、通常会增加成本和复杂性。 OPT3006/7通常与柔性 PCB 配合使用。 它向下看您必须在 FPCB 中设计的一个孔。 因此、除非尺寸较小、但值得增加成本、否则我建议使用 OPT3004。

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex。

    我查看了竞争产品数据表、确实功耗更高、每个传感器的成本也更高。

    目前,我正在使用 OPT3002和 OPT3004以及另一家制造商构建原型并进行分析。

    再次感谢所有帮助。 我对此表示赞赏。

    关闭此主题。