This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:捕获数据时 mmWave Studio 出错、请使用 awr1443和 dca1000

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, DCA1000EVM, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/840175/awr1443boost-mmwave-studio-wrong-when-capture-data-use-awr1443-and-dca1000

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1443DCA1000EVM

我使用 AWR1443和 DCA1000尝试捕获数据。 下载固件后 ,点击“SPI 连接”,mmWave Studio 提示  

"Status:Failed、Error Type:resp timeout"。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您以前是否将此板与毫米波 SDK 2.1 AWR1443演示结合使用过?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保所有设备都已连接到 PC。

    您应该有两个电源、一个用于 AWR1443BOOST EVM、另一个用于 DCA1000EVM。 您还需要将两根 USB 电缆连接到 PC、一根连接到 AWR1443BOOST EVM、另一根连接到 DCA1000EVM 上的"radar_FTDI"端口。 另请确保带状电缆已连接到 AWR1443BOOST 和 DCA1000EVM。

    当固件不匹配或 DCA1000EVM 上的连接不正确时、通常会发生 SPI 连接错误。

    此致、
    Kyle