This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:必须在连接远程二极管后复位

Guru**** 1128800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468, TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/835945/tmp468-have-to-reset-after-connecting-remote-diode

器件型号:TMP468
主题中讨论的其他器件: TMP461

大家好、我将使用 TMP468来测量8个远程二极管的温度。  唯一的问题是、我必须定期断开二极管(路径中有一个继电器来将其切换为其他功能)、当我这么做时、我总是返回256C 的温度、除非我执行复位(写入寄存器0x20) 或者我写入配置寄存器(0x30)。  我已设置为连续读取、但您能否确认、如果二极管断开一段时间(100ms 或更长时间)、即使在重新连接且未打开后、它也会继续显示为开路?  根据我所能知、它会连续读取、直到遇到二极管开路为止、此时它会从该二极管中退出读取温度、直到芯片复位或重新配置。  这是对的、还是我在这里做错了?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    您能否通过读取寄存器0x23来清除开路故障、并查看该故障是否可以解决您的问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够确认、在读取该寄存器后、我开始获得有效的读数、但这实际上不能解决我的问题。  我希望芯片在连接二极管时转换温度。  我将其设置为连续模式、因此您会认为这就是它的工作方式。  我缺少什么吗?  只要二极管断开连接、就必须启动读取、这会影响吞吐量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

     

    我理解您的担忧。  这样做是为了确保用户知道发生了开路故障。  它还有助于在发生意外开路故障时保护系统。

     

    TMP461等远程设备不具有此功能。

     

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、我认为我可能只是没有正确使用它。  您是否有机会在将来的修订版中为此添加禁用选项?  我真的需要8个远程通道、所以这个芯片比另一个要好很多。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    为了避免这种故障行为、您可以将 D+通道连接到 D-引脚、而不是将其保持断开状态、或者在打开继电器之前禁用通道、并在重新连接后启用通道。   

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、第一个选项听起来可能是我的最佳选择。  目前、我有2个继电器连接到二极管、1个继电器提供到 TMP468的路径、而另一个继电器则提供不同的功能。  听起来我应该能够添加一个与 TMP468继电器一起工作的第三个继电器、以便在该路径断开时、该二极管的 D+将短接至 D-。

    您能否确认在这种操作方法中、芯片将持续工作?  因此、当我打开通道时、D+连接到 D-、我对二极管执行一些其他操作、然后将其重新连接到 TMP468、断开 D+与 D-的连接、我将再次获得有效读数、而无需读取/写入任何寄存器?

    我想唯一需要注意的是继电器开关时间、因为我在打开 TMP468到二极管继电器时确实需要先运行 D+/D-继电器、而在关闭继电器时则需要最后运行。  在 TMP468注意到它之前、是否有任何种类的关于 D+通道可以打开多长时间的规范(让我必须读取/写入寄存器才能再次读取它)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bailey、

    正确的做法是、如果通道未被视为已打开、您可以连续读取通道而无需额外的读取或写入。  

    因此、在打开二极管之前短接 D+和 D-、然后重新连接二极管、最后释放 D+与 D-之间的短接将起作用。   

    没有关于在 TMP468报告开路故障之前 D+可以打开多长时间的规格。  

    谢谢、