主题中讨论的其他器件: TMP461
大家好、我将使用 TMP468来测量8个远程二极管的温度。 唯一的问题是、我必须定期断开二极管(路径中有一个继电器来将其切换为其他功能)、当我这么做时、我总是返回256C 的温度、除非我执行复位(写入寄存器0x20) 或者我写入配置寄存器(0x30)。 我已设置为连续读取、但您能否确认、如果二极管断开一段时间(100ms 或更长时间)、即使在重新连接且未打开后、它也会继续显示为开路? 根据我所能知、它会连续读取、直到遇到二极管开路为止、此时它会从该二极管中退出读取温度、直到芯片复位或重新配置。 这是对的、还是我在这里做错了? 谢谢!