This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461:晶体管选择要求?

Guru**** 1128590 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP461
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/838439/tmp461-transistor-selection-requirement

器件型号:TMP461

您好、先生、

 我们在为 TMP461选择晶体管时是否有任何限制?

或者只需选择 2N3904 (NPN)或2N3906 (PNP)的通用晶体管即可。

我的问题是:

如果 2N3904 (NPN)或2N3906 (PNP)的通用晶体管正常、为什么我们在中列出4个标准、如下所示?

您能否帮助验证连接的晶体管是否适合 TMP461?

谢谢

e2e.ti.com/.../2N3904_5F00_4.pdf

e2e.ti.com/.../PN2907A.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    许多客户询问他们可以使用哪种晶体管、我们无法对所有晶体管进行测试。 我们提供了有关晶体管中需要查找哪些参数的见解。  最终、这些参数不会出现在晶体管数据表中。 即使是我们建议的2N3904、也不会在电流低于1mA 时泄露 VBE。 PN2907A 似乎是一款可接受的晶体管、但需要对其进行与所有其他晶体管相同的温度精度评估。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    如果是、我想知道 TI 如何建议数据表中描述的合适 BJT? 我们如何知道我们选择了正确的 BJT? 或者、无论我们选择什么、我们都可以对其进行校准以获取精确的温度信息? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crystal、

    3904 NPN 和3906 PNP 分立晶体管是远程温度感应行业的标准。 他们的推荐已有很长一段时间、销售这些产品的公司多年来也做出了许多封装变化。 还有许多公司销售此器件、因此应该有一个晶体管、适合所有人和每个应用。

    标准3904/3906的每种型号都略有不同、可能会出现一些温度误差。 我们的远程温度传感器的 N 因数特性旨在进行调整、以适应制造商对制造商或型号对型号的变化。 N 因数是指晶体管的非理想性、通常为 N=1.008。 当我们评估不同制造商的3904/3906晶体管时、我们经常看到从1.000到1.008的各种 N。 根据经验、如果晶体管的 N=1.000、则在其默认设置 N=1.008的情况下连接到典型远程温度传感器时、其读数将降低大约2.2°C。 晶体管的特定模型也会因器件间的关系而产生较小的 N 变化。 这就是每个远程温度传感器客户都应评估所选晶体管的原因、以确定所实现的系统精度是否满足其要求。

    与远程温度传感器配对使用时、不符合我们对正向电压(VBE)的电压要求的晶体管将不能作为温度传感器正常工作。 一些晶体管(通常是嵌入式晶体管)具有非常差的 Beta 版本、这会导致它们不准确的温度传感器、除非远程温度传感器专门解决了此问题(请参阅 Beta 补偿功能)。 某些晶体管的 N 可能超出我们的 N 因数寄存器的范围、这将阻止它们被校准。  3904/3906的任何种类都可以使用 N 因数调整进行校准。

    谢谢、