您好、先生、
我们在为 TMP461选择晶体管时是否有任何限制?
或者只需选择 2N3904 (NPN)或2N3906 (PNP)的通用晶体管即可。
我的问题是:
如果 2N3904 (NPN)或2N3906 (PNP)的通用晶体管正常、为什么我们在中列出4个标准、如下所示?
您能否帮助验证连接的晶体管是否适合 TMP461?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们在为 TMP461选择晶体管时是否有任何限制?
或者只需选择 2N3904 (NPN)或2N3906 (PNP)的通用晶体管即可。
我的问题是:
如果 2N3904 (NPN)或2N3906 (PNP)的通用晶体管正常、为什么我们在中列出4个标准、如下所示?
您能否帮助验证连接的晶体管是否适合 TMP461?
谢谢
您好、Crystal、
3904 NPN 和3906 PNP 分立晶体管是远程温度感应行业的标准。 他们的推荐已有很长一段时间、销售这些产品的公司多年来也做出了许多封装变化。 还有许多公司销售此器件、因此应该有一个晶体管、适合所有人和每个应用。
标准3904/3906的每种型号都略有不同、可能会出现一些温度误差。 我们的远程温度传感器的 N 因数特性旨在进行调整、以适应制造商对制造商或型号对型号的变化。 N 因数是指晶体管的非理想性、通常为 N=1.008。 当我们评估不同制造商的3904/3906晶体管时、我们经常看到从1.000到1.008的各种 N。 根据经验、如果晶体管的 N=1.000、则在其默认设置 N=1.008的情况下连接到典型远程温度传感器时、其读数将降低大约2.2°C。 晶体管的特定模型也会因器件间的关系而产生较小的 N 变化。 这就是每个远程温度传感器客户都应评估所选晶体管的原因、以确定所实现的系统精度是否满足其要求。
与远程温度传感器配对使用时、不符合我们对正向电压(VBE)的电压要求的晶体管将不能作为温度传感器正常工作。 一些晶体管(通常是嵌入式晶体管)具有非常差的 Beta 版本、这会导致它们不准确的温度传感器、除非远程温度传感器专门解决了此问题(请参阅 Beta 补偿功能)。 某些晶体管的 N 可能超出我们的 N 因数寄存器的范围、这将阻止它们被校准。 3904/3906的任何种类都可以使用 N 因数调整进行校准。
谢谢、
任