This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:有关更改输出速率的问题

Guru**** 1565925 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/836303/ldc1000-question-about-changing-the-output-rate

器件型号:LDC1000

您好!

我正在使用 LDC1000器件构建定制应用。 其理念是测量金属材料的旋转速度。 但是、该应用程序运行良好。 我添加了一个用于检查 LDC1000状态寄存器的防护装置、以确保接近数据在我们读取它之前准备就绪。

我们现在已增加了读取接近寄存器的频率、并注意到由于未准备就绪而未被读取的数据数量有所增加。

我检查了数据表、其中指出输出速率是定义的 RESPONSE_TIME 和传感器频率的函数。

我对所有信息有点了解、因此如果您能帮我、我将非常感激。

  • 这是基于看门狗计时器的传感器频率吗? 为什么这会改变输出速率? 如果不是、那么 我应该调节什么频率。
  • 我们不使用外部时钟、因为我们不需要测量电感。 这是否会影响输出速率的传感器频率? 如果不是、那么我真正改变了什么?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joao、

    LDC1000明年将不再可购买。 您应该使用不同的电感式感应器件。 LDC1000的最匹配项是 LDC1101、它还执行 Rp 和 L 感测。 如果您遇到与 LDC1101类似的问题或此器件不能用于您的应用、请随时再次发帖、我们很乐意为您提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirstin、感谢您的回复。

    我很清楚。 我的印象是 LDC1001也会发布、具有与 LDC1000类似的功能、但如果我们要进行应用探索性设计、问题仍然存在。 那么、这个问题是否有答案?  

    我们不需要 L 感应、只需 Rp 就足够了。 我们有很多数据、但当我们想要对其进行采样时、这些数据还没有准备好、我们想知道如何提高 LDC1000/LDC1001的输出采样率。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joao、

    我们强烈建议使用支持 Rp 感应的 LDC1101。 与 LDC1000相比、LDC1101具有以下优势:

    • 更便宜
    • 2倍的 SPI 速度和2倍的采样率
    • 停机模式
    • 更低的电流
    • 抗尖峰脉冲滤波器

    对于 LDC1000和 LDC1101、Rp 测量的功能如下:

    更确切地说、传感器频率是 LC 振荡电路传感器的谐振频率。 Rp_min/Rp_max 设置决定施加到传感器的电流驱动。 首先、在传感器振荡达到峰值振幅之前施加高电流。 然后、施加较低的电流、直到传感器振荡达到最小振幅。 Rp 测量是施加每个电流的时间比。 对于更高的传感器频率、此过程可以更快完成、这会增加采样率。 增加传感器频率的一种简单方法是减小 LC 振荡电路的固定电容值。

    外部基准时钟仅在使用 L 感测时影响采样率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    非常感谢您的回复。 真的很有帮助! 这正是我要找的。

    对于 LDC1101、我们使用对 INTB 引脚上比较器信号的同步访问、以及通过 SPI 对 LDC 中的数据进行就绪访问。 在我看来、由于 SD0和 INTB 信号位于引脚上、这种同时使用无法在 LDC1101上完成、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joao、

    没错。 遗憾的是、由于 SDO 和 INTB 是共享引脚、因此不能同时使用这些功能。

    此致、