Thread 中讨论的其他器件:AWR1843
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在 SDK3.2中调试 AWR1843演示,现在我想配置移相器以使用波束形成技术。我该怎么办? 我发现 SDK3.2中有一个函数 rlRfSetPhaseShiftConfig()。我是否应该使用这个 funcion?
此致、
按比例
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在 SDK3.2中调试 AWR1843演示,现在我想配置移相器以使用波束形成技术。我该怎么办? 我发现 SDK3.2中有一个函数 rlRfSetPhaseShiftConfig()。我是否应该使用这个 funcion?
此致、
按比例
您好 Rata、
请参阅 TI-Rex 的 MRR 演示以获取移相器功能。
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AObIl5yAPR-DjIwxgdgyuA__AocYeEd__LATEST
此致、
Jitendra
Jitendra、您好!
我已经下载了演示。 我分析了代码、我有几个问题。
在 MRR 演示中、波束形成的转向角为0度、因为3tx 天线的 txphaseshifter 值为0、是正确的吗?我想将转向角设置为10度。 我该怎么办?tx2到 tx0是2 lamda,但 tx1到 tx0是1 lamda,上半 lamda。 我知道如何计算 TX2天线的移相器、但我应该如何计算 Tx1天线?的相移器
谢谢、
此致、
按比例
比例、
您在这里的查询在下面的帖子中似乎得到了解答。
https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/835539/3102323#3102323
关闭此帖子。
BR、
Raghu