This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA305:PGA305

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/836128/pga305-pga305

器件型号:PGA305

使用此 IC 并使用特殊代码时、未定义数字基础、24位系数为整数、我想这些是固定的小数点6、例如1234567可以计算为1.23456是否正确? 对于另一个示例、没有基础说明、如果没有这种假设、T^3将溢出任何24位、您能否提供基础或数字范围、以便我们继续在此 IC 周围创建系统。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Philip、

    当在内部用于计算时、所有东西都被标准化。 存储在 EEPROM 中的所有系数和 ADC 值本身均通过除以2^22进行归一化。


    此致、