请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/835657/tmp235-tmp235-and-lm50
器件型号:TMP235主题中讨论的其他器件:LM50、 LM50-Q1、
您好!
TMP235和 LM50之间的唯一区别是否正确?
输出电压与温度方程似乎相同、精度几乎相同。
只要客户使用5V 或3.3V 为温度传感器供电、我们是否应该推广 TMP235而不是 LM50?
我看不到使用 LM50而不是 TMP235的任何原因。