This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642:客户#39;s AWR1642板#39;s 60引脚 HD 连接器问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/796625/awr1642-awr1642-the-customer-s-awr1642-board-s-60-pin-hd-connector-problem

器件型号:AWR1642

您好!

   我采用此建议来设计 AWR1642板(请参阅 https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/757318?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user:355557)、

但 mmWave Studio 无法在该板中使用、如图所示、它无法检测器件。 如何解决此问题? 我当前的另一个板是 DevPack。

谢谢你

                               梁宇

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁您好、
    您是否已将建议的信号连接到 DCA1000? 您是否已为电路板(射频电路板和带5V 电源的 DCA1000)供电,并将 USB 电缆连接至 DCA1000与 FTDI 端口? 如果是、您是否看到您的 PC 设备管理器中显示的 FTDI 端口?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       当我的雷达板连接到 DevPack 时、S6上只有一个 LED)、如图所示。

    但在 AWR1642升压中、所有 LED 都亮起。

     DevPack 上是否需要连接 J4和 J5的信号?

    谢谢你

                                 梁宇  

    我的雷达板连接到 DevPack  

    AWR1642Boost 连接到 DevPack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng、
    Dev pack 检测射频电路板的电源是否可用、然后在 Dev pack 上启用电源。 这可以通过 J4连接器的引脚14 (名为 PGOOD 3V3的信号)上提供的3.3V 电源进行仿真。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

        在提供 PGOOD 之后可以检测 DevPack、

    但 RS232无法连接。 如何解决此问题?

    RS232信号来自60引脚连接器。

    谢谢你

                        梁宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否提供有关板上 RS232 Tx/Rx 线路的确切位置的详细信息? XDS110安装在哪里、它是否与 AWR 器件一起安装在您的电路板上? 在我们的 EVM 上、我们将 RS232 Rx/TC 线路连接到 XDS110器件、然后您可以使用上图中所示的 COM5。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有此更新? 如果您仍有问题、请告知我们。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

       在我将 RS232 Tx 和 Rx 连接到 DevPack 后、我们的雷达板仍无法连接到 mmWave Studio 中、

    我要求我们的硬件成员检查我们的电路板

    谢谢你

                                  Linag-Yu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Linag-Yu、您好、
    您需要从 AWR 器件跟踪 RS232 Rx/Tx 线路、并查看开发包上的最终连接位置。

    此致、
    Vivek