This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP302:查找匹配类型输出温度传感器

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP302, TMP303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/796049/tmp302-look-for-ratch-type-out-put-temp-sensor

器件型号:TMP302
主题中讨论的其他器件: TMP303

您好、专业人士、

我的客户查找具有 Ratch 类型输出的温度传感器。 另一个规格类似于 TMP302。

您是否有适合此要求的产品?

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Kazuki Kuramochi、

    您能否指定"匹配类型输出"的含义?

    Jalen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jalen、

    Ratch 类型的输出意味着、它在温度达到阈值后甚至一次手动复位输出之前保持输出状态。
    当达到迟滞温度时、TMP302会自动复位输出状态。 我们的客户不会自动重置。

    此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    因此、我可以更好地推荐器件、客户对温度开关有哪些要求?

    他们需要在哪个跳闸点? 它们是否只需要一个跳闸点、或者窗口比较器选项是否也可以工作?

    您能解释一下为什么需要锁存输出选项吗?


    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jalen、

    很抱歉、我的费率重放。

    我们没有详细信息。 不幸的是,日本的公共假期一直持续到5/6 (日本时间)。 因此、我无法获得有关您的问题的答案。
    如果您对匹配型温度开关有任何想法、您是否可以先提供它?

    此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sure Kazuki、

    TMP303 与 TMP302相似、只是具有预设的跳闸窗口(包括低温跳闸点和高温跳闸点)、如下图所示。

    TMP303具有设置输出高电平(SOH)引脚、旨在添加测试功能、以验证输出(OUT)引脚与系统控制器或其他温度响应系统(也称为跳闸测试)的连接。 SOH 引脚是一个带有内部下拉电阻器的输入引脚。 如果 SOH 引脚被拉高、无论温度如何、TMP303都会立即强制输出为高电平。

    一个可用的选项是将器件的 OUTin 引脚连接到 SOH 引脚。 这将在输出跳闸后锁存。 然后、可通过强制 SOH 为低电平或关闭 TMP303来将其清除。

    如果上图中的设置跳闸点适用于客户、我建议使用刚才提到的方法。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jallen、您好!

    很抱歉我的价格回复。
    我建议使用 TMP303、客户现在正在检查该产品。

    感谢您的支持。

    此致、
    Kazuki Kuramochi