This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IWR6843ISK:TIDEP-01006相关性

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01006, IWR6843, IWR6843ISK, IWR1443BOOST, IWR1443, TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/795826/linux-iwr6843isk-tidep-01006-dependencies

器件型号:IWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01006IWR6843IWR1443BOOSTIWR1443TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

在 TIDEP-01006中、所需硬件和软件之间的相关性不清楚。 因此、我想知道硬件和软件的经验证组合。

我想经验证的硬件和软件组合如下所示。

[经验证的毫米波硬件]

 - IWR6843ISK (IWR6843 ES1.0)
 - IWR1443BOOST (IWR1443 ES3.0)

[经过验证的处理器硬件]

 - TMDSEVM572X 修订版 A3a

[经验证的软件]

 -毫米波 SDK v03.01.00.02 (从版本03.01.00.02开始提供对 IWR6843的支持)

 - Linux 处理器 SDK v05.02.00.10 (向 TI 设计 TIDEP-01006添加了 IWR6843 (60GHz)支持)

 - Ubuntu 14.04.5
 - ROS Indigo Iglobo (发布日期:2014年7月22日)

我的猜测是否正确?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的猜测是正确的。
    但是、Ubuntu 计算机上的 ROS 动能也很好

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    感谢你的答复。

    Ubuntu 计算机上的 ROS 动能是否真的可用?

    设计指南中"3.2.1.2.1包含 ROS Indigo LTS 的 Ubuntu Linux Box "中的最后一步介绍了从预安装 Indigo 的 Linux 处理器 SDK 复制 Ubuntu 计算机上的某些 ROS 应用程序软件包。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    IWR1443的经验证软件出错。

    [适用于 IWR1443的经验证软件]

     -毫米波 SDK v02.01.00.04 (当前 SDK v3.x 不支持 IWR1443的 OOB 演示)

    我尝试运行 TIDEP-01006演示、但未成功。 因此、我希望在下一版设计指南中明确描述经过验证的硬件和软件版本。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles-San、

    感谢你的答复。

    我使用上述硬件和软件组合成功运行了 TIDEP-01006演示。 我通过从将 Ubuntu 重新安装到 PC 来实现它。 在安装 Linux 软件包的步骤中、我似乎犯了一些错误。

    此致、

    Daisuke