This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843:CCS/AWR1843:AWR1843模式2T (1个方位角和放大器;1个仰角)和4R

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/794931/ccs-awr1843-ccs-awr1843-awr1843-mode-2t-1-azimuth-1-elevation-and-4r

器件型号:AWR1843

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   我修改了 AoA 代码,为1个方位角 Tx 和1个仰角 Tx,添加了多普勒补偿

测量后,我发现初始偏置更大、但转角高度的差异类似

(P0-P1和 P1-P2)。 对于较大的初始偏置、这是正常现象吗?

谢谢你

                                梁宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    需要考虑几个因素

    首先、您决定为方位角启用哪个天线? 绿色或红色。

    第二、

    对于多普勒补偿、您不需要 IF ()中的代码部分

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       由于我希望获得更大的 Vmax、因此我将线性调频脉冲配置文件更改为随附的图片。

    因此、我的多普勒补偿被修改为 Δ/2。 出什么问题了吗?

    谢谢你

                                       梁宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    那么、您的主要目标是增大 Vmax 吗?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的,我的目标是增加 Vmax。
    我不确定实验的变化和结果是否正确。
    谢谢你
    梁宇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我与毫米波 SDK 演示的开发人员进行了检查、他提到对于2个天线、您不需要代码" if (numVirtualAntElev>0)"的部分

    谢谢你
    Cesar