This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000 mmWave Studio CAN#39;t DO "射频加电"

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/796479/dca1000evm-dca1000-mmwave-studio-can-t-do-rf-powered-up

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

大家好~

我想在新计算机上运行 DCA1000+AWR1642。

安装了必要的软件后、我启动"mmWave Studio"。一切正常、直到点击"RF Power-up (射频启动)"。

Output 标签告诉我 RESP timeout、如下所示:

gm:构造函数

GM:2019年4月26日、星期五、上午10:36:36

RSTD.Transmit ("/设置")

[10:36:36]  

[10:36:36] ###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio 02_00_00_02\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###

[10:36:36] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)

[10:36:36] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")

[10:36:36] 脚本编辑器被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。

[10:36:36] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")

[10:36:36] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")

[10:36:37] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")

[10:36:37] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")

[10:36:37] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")

[10:36:37] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")

[10:36:37] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")

[10:36:37] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)

[10:36:37] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")

[10:36:37] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)

[10:36:37] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")

[10:36:37] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")

[10:36:37] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)

[10:36:37] RSTD.Transmit ("/")

[10:36:37] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\BilsonFan\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"

[10:36:37] RSTD.BUILD ()

[10:36:37] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\BilsonFan\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"

[10:36:37] RSTD.Transmit ("/")

[10:36:37] RSTD.AL_BUILD ()

[10:36:37] RSTD.AL_LoadXml ()

[10:36:37] RSTD.Transmit ("/")

[10:36:37] RSTD.Al_Init ()

[10:36:37] RSTD.Clients_build()

[10:36:37] gm:初始化

[10:36:37] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll

[10:36:37] gm:1个客户机初始化

[10:36:37] gm:1个模块初始化

[10:36:37] gm:2选项卡  (s)初始化

[10:36:37] RSTD.Client_LoadXml()

[10:36:37] [RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..

[10:38:00] [RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!

[10:38:03] [RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\BilsonFan\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')

[10:38:04] 测试=错误

[10:38:04]  

[10:38:04]***Script completed successfully.

[10:40:06] [RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()

[10:40:06] [RadarAPI]:状态:已通过

[10:40:06] [RadarAPI]:打开板控制端口()

[10:40:06] [RadarAPI]:状态:已通过

[10:40:07] [RadarAPI]:AR1.FullReset ()

[10:40:07] [RadarAPI]:状态:已通过

[10:40:08] [RadarAPI]:关闭板控制端口()

[10:40:08] [RadarAPI]:状态:已通过

[10:40:08] [RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()

[10:40:08] [RadarAPI]:状态:已通过

[10:40:08] [RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)

[10:40:08] [RadarAPI]:状态:已通过

[10:40:13] [RadarAPI]:AR1.Connect (7、921600、1000)

[10:40:16] [RadarAPI]:警告:已连接波特率115200

[10:40:17] [RadarAPI]:警告:已断开现有波特率

[10:40:17] [RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600

[10:40:19] [RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()

[10:40:20] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")

[10:40:20] [RadarAPI]:状态:已通过

[10:40:20] [RadarAPI]:RS232未连接..!!!!

[10:40:20] [RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")

[10:40:20] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1642")

[10:40:20] [RadarAPI]:状态:已通过

[10:40:20] 器件状态:XWR1642/QM/SOP:2/ES:1

[10:40:21] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")

[10:40:21] [RadarAPI]:状态:已通过

[10:40:21] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1642")

[10:40:21] [RadarAPI]:状态:已通过

[10:40:21] 器件状态:XWR1642/QM/SOP:2/ES:1

[10:40:21] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\BilsonFan\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')

[10:41:01] [RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\..\RRF_eval_firmware\\rarss\\xwr16xx_radarss.bin")

[10:41:01] [RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。

[10:41:03] [RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()

[10:41:03] [RadarAPI]:BSSFwVersion:(01.06.00.00 (06/09/16))

[10:41:05] [RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio _02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\Rf_eval_firmware\\masterss\\xwr16xx_masterss.bin")

[10:41:05] [RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。

[10:41:09] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)

[10:41:09] [RadarAPI]:状态:已通过

[10:41:09] 收到 MSS 上电完成异步事件!

[10:41:11] [RadarAPI]:ar1.RfEnable()

[10:41:11] 接收到 BSS 上电完成异步事件!

[10:41:11] [RadarAPI]:状态:通过

[10:41:11] [RadarAPI]:AR1.GetBSSFwVersion()

[10:41:11] [RadarAPI]:BSSFwVersion:(01.06.00.00 (06/09/16))

[10:41:15] 状态:失败、错误类型:RESP 超时

由于硬件在我的旧计算机上运行良好、我认为这将是由某些设置或某些设置引起的"软错误"。

请帮我解决这个问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您有一个 ES1.0器件、并且正在尝试为 ES2.0器件使用固件。 您需要使用旧版本 mmWaveStudio 中为 ES1指定的固件。

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Adrian

    感谢您的回复。

    是的、正如您所说、我只是尝试使用 mmWave 1.0.0、它成功了。

    我都有 ES1.0和 ES2.0硬波。 而用于 ES2.0的 mmWave 2.0.0现在也运行良好。

    非常感谢。