This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000EVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/796748/dca1000evm-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM

 有关原始数据格式和多个文件的相关问题(不确定是否已在前面得到解答)。  

尊敬的支持组:  

感谢您对   使用6843中的 DCA1000EVM 捕获的原始数据格式的说明  

*图18/swra518b 的第9.2节  似乎没有提到多个发送器的数据结构。   

如果我们在6843中启用了3个发送器,您能否详细说明一下图18?  

或者,在没有提及发射器数量的情况下,这是否意味着 NTX 和 MRx 的聚合 已经发生?  

(之前曾提出过类似的问题、但我无法找出讨论的答案)  

* 是否有一个设置可以用来将文件大小减至512MB/文件,与当前的1GB/文件相比?  --将在拼接过程中处理由于这种离线断裂而导致的帧丢失数据。  

谢谢  

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    有关原始数据采集的更多信息、请参阅 mmWave Studio 用户指南的第23节;有关文件大小的信息、请参阅第3节。  除非您采用较小的捕获、否则无法更改最小文件大小。

    -Chloe

    e2e.ti.com/.../mmwave_5F00_studio_5F00_user_5F00_guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chloe

    感谢您的快速响应。

    非常感谢您回答我的问题、并参考上面查询的 DCA1000EVM。
    顺便说一下"mmwave_studio_user_guide.pdf"-第23节。

    *第23.6/7/8节有一个 Rx 数据表,其中包含 Rx0/1/2/3。
    我要了解的信息是、如果我有多个发送器(=3)和4个接收器、它会如何变化。
    我假设发送器1有4个接收数据,发送器2有4个接收数据,...... 等等。
    在这种情况下,接收器数据是如何构建的?

    谢谢
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    BIN 文件格式不会随您在任何单个线性调频脉冲期间所使用的发射器数量而变化。

    线性调频脉冲数量和接收器数量将影响.bin 文件大小、因为每个线性调频脉冲都会收集数据、每个接收器的数据会单独收集。

    因此、如果在单个线性调频脉冲配置文件中启用了3个发送器和4个接收器、则一个线性调频脉冲的数据格式仍将如表23.8所示。 如果收集的线性调频脉冲剖面数和所有其他配置保持不变、则无论启用的发射器数量如何、数据的大小/格式都保持不变。 但是、启用4个接收器而不是2个接收器将使线性调频脉冲的数据大小加倍、方法是在每个线性调频脉冲的.bin 文件中添加两行。

    如果您希望能够区分来自每个发送器的数据、我建议启用单个 Tx/线性调频脉冲剖面。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    -Chloe