This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:Momoshot 和连续模式

Guru**** 2554780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/793277/opt3101-momoshot-and-continuous-mode

器件型号:OPT3101

大家好、

有连续模式和单稳态模式。

我们需要确保捕获是准确的、并与我们的电机同步。

过程为:SYNC -->继续捕获 n 个数据--> SYNC,n 将取决于电机速度。

下面我们有几个问题。

在单稳态模式下、我们会触发、该脉冲是否能够以555uS (1.8KHz)的速率触发?

POWERUP_DELAY_=(64×POWERUP_DELAY + 2)×tCLK,且电源延迟可以在50ns 内?

在继续模式下、我们是否可以更改采样率、然后触发第一个帧开始?

更改采样率后、生成第一个帧的时间有多长?

谢谢!

大家好、
有连续模式和单稳态模式。我们需要确保捕获准确且与电机同时进行。过程是:SYNC ->继续捕获 n 数据-> SYNC、n 将取决于电机速度。我们在下面的中有几个问题。 在单稳态模式下、我们确实会触发、是否能够以555uS (1.8KHz)的速率进行触发?POWERUP_DELA=(64×POWERUP_DELAY + 2)×tCLK,、并且电源延迟可以在50ns?Hi 团队、
有连续模式和单稳态模式。我们需要确保捕获准确且与电机同时进行。过程是:SYNC ->继续捕获 n 数据-> SYNC、n 将取决于电机速度。我们在下面的中有几个问题。 在单稳态模式下、我们是否会触发555uS (1.8KHz)中的该快照?POWERUP_DELA=(64×POWERUP_DELAY + 2)×tCLK,且电源延迟可以在50ns 内?
2.在继续模式下、我们能否更改采样率、然后触发第一帧开始?以及更改采样率后可以生成第一帧的时间?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    我将在本周的某个时间返回一些更新。

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我可以发表评论吗?

    谢谢! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    感谢后续行动。

    1) 1)您可以将加电延迟低至153us、以便您可以达到1.8kHz。 您还可以使用我们在线提供的配置工具来检查此问题。

    2) 2)您无法触发连续测量

    另一种同步解决方案是将 OPT3101中的 DATA_READY 用作电机的输入。 因此、您可以将电机与 OPT3101数据就绪信号同步、而不是相反。 这样您也可以获得所需的频率。

    如有任何其他问题、请告知我。

    最棒的

    Alex