This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:IWR1642中的 BPM - MIMO 还是 TDM-MIMO?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/796484/dca1000evm-is-bpm-mimo-or-tdm-mimo-in-iwr1642

器件型号:DCA1000EVM

如果将 IWR 1642设置为在 mmWave Studio 中传输两根天线的信号、如何重复使用线性调频脉冲? 是 BPM-MIMO 还是 TDM-MIMO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从两根天线传输信号取决于您在"传感器配置"选项卡下的"线性调频脉冲配置"中进行配置的方式。 如果将两个 TX 分配给给定的线性调频脉冲配置(mmWave Studio 中的部分)、则会同时传输两个发送器。 或者、您可以为不同的线性调频脉冲配置分配单独的发送器、并且在帧配置中、如果您使用备用线性调频脉冲配置、那么您将以 TDM-MIMO 方式进行传输。 对于 BPM-MIMO、需要为 BPM 选项卡中的 BPM 位配置每个线性调频脉冲。

    谢谢、此致、
    CHETHAN Kumar Y.B.