请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1000 在我们的系统中使用 HDCypar 器件进行温度和湿度测量。
测量值为61%和25'C、但实际值应为84%和12'C。
如何校准它们? 只需写入0x1000 @0x2并读取每14位、然后通过提供的公式进行计算。
请 这个问题上的一个大问题。
Vrai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我们的系统中使用 HDCypar 器件进行温度和湿度测量。
测量值为61%和25'C、但实际值应为84%和12'C。
如何校准它们? 只需写入0x1000 @0x2并读取每14位、然后通过提供的公式进行计算。
请 这个问题上的一个大问题。
Vrai