This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1000:精度校准

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/868897/hdc1000-calibration-for-accuracy

器件型号:HDC1000

在我们的系统中使用 HDCypar 器件进行温度和湿度测量。

测量值为61%和25'C、但实际值应为84%和12'C。

如何校准它们? 只需写入0x1000 @0x2并读取每14位、然后通过提供的公式进行计算。

请 这个问题上的一个大问题。

Vrai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vrai -  

    您能否确认您也是通过执行地址指针设置为0x00的指针写入事务来触发测量?

    请参阅数据表第13页的图12、如下所示:  

    如果可能、如果可能、还提供逻辑分析仪捕获、Saleae 逻辑文件将非常方便、如果您有其中一个逻辑文件、并且可以提供这些文件。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vrai -  

    如果您有时间提供捕获并确认您正在开始转换、那将非常好。