This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:需要 DCA1000EVM 替代产品

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/862887/dca1000evm-need-a-dca1000evm-replacement

器件型号:DCA1000EVM

我们购买 DCA1000EVM 数据采集卡(客户 PO 编号 T00579165)。 当接收到它时、我们为它提供5V 电源、但它不起作用、电路板正在扩展、电流超过3A。 在我们收到它之前、它必须存在硬件问题。 我们需要更换。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有电路板均在发货前经过测试。

    当您将5V 电源插入 DCA1000 (未连接其它电路板)时,电流消耗大于3A? 您是否使用 台式电源测量电流?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们使用  台式 电源提供5V 电源并测量电流、 其消耗的电流 大于3A。   


    运输过程中是否可能损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们以前没有报告过运输过程中的损坏情况。 由于电路板以 ESD 方式运输、采用安全包装、因此其变化较小。

    我们看到类似损坏的唯一情况是电路板插入的电源电压错误,如12V,而不是5V。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以确保提供5V 电源。 我们 的硬件 工程师 发现 VCC_CORE 对地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    现在,我如何解决这个问题? 您是否为 DCA1000提供维修服务? 这个多少钱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾、我们没有维修服务。

    您能否确认在连接错误的电源(如12V)时没有错误? 正如我提到过的、在这种情况下、过去观察到了这样的电源- GND 短路。 我将尝试单独与您联系。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在关闭此主题。

    此致、

    Vivek