This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:生命体征监测测试失败

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/866305/iwr6843aopevm-vital-sign-monitoring-test-failed

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843

你(们)好。

我购买了 IWR6843套件、用于我们的生命体征测试、例如心跳和呼吸监控。

我们通过设置所有波特率和用户/数据 UART COM 端口进行了多次测试、但到目前为止没有发生任何情况。

请查看我的测试中捕获的以下内容、并为我提供正确的答案、以便我能够正确完成此操作。

提前感谢。

施密特 Heo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、施密特、

    出现此错误时、您是否能够同时发布控制台屏幕截图以及供电板图片?

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、施密特、

    由于我们尚未听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您仍有问题、请随时在此处发布或打开新主题!

     

     

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我在上一封邮件中粘贴了屏幕截图、但我认为它已损坏。

    现在、我可以看到 IWR6843AOPEVM 通过更改电源进行了解析。

    此致

    施密特 Heo