This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5021:我们能否区分4mm 和5mm

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/866593/drv5021-can-we-distinguish-between-4mm-and-5mm

器件型号:DRV5021

您好!

我有一位客户正在寻找一种在两种状态(数字输出)之间进行感应的方法、其中一种状态磁体比器件顶部高4mm、另一种状态磁体比状态顶部高5mm。 遗憾的是、物理尺寸似乎设置得相当好、但磁体和器件仍有待确定。  

观看高精度实验室视频、了解您想要的 BOPmax 主题 B (D2)。 看看距离和阈值的分布之间的差异、这看起来是不可能的。 几个问题:

  1. 知道磁体尚未确定、是否可以使用任何具有设置阈值的霍尔开关?
  2. 如果这是不可能的、那么具有客户阈值比较器的模拟霍尔传感器是否起作用?
  3. 还有其他关于如何处理这种情况的想法吗?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    很高兴听到您的声音!  

    1.可能。 通常、磁体将决定您的操作和释放点、但您可能会查看这些灵敏度的一些选项、并尝试各种磁体等级和尺寸、以查看某种组合是否起作用。 对于如此小的间距、您可能需要查看一些较弱的替代方案、例如铁氧体、因为这将在 B 曲线上运行得更高、并且释放所需的距离将小得多。 此应用手册中提供了一些有关此功能的重要信息。 话虽如此、A  

    2.是的,您一定能够使用此方法解决问题。  

    3.我需要更深入地了解系统才能在这里提供帮助。

    -磁体是否必须接近传感器头部? 磁体的尺寸是否存在物理限制?

    -4毫米和5毫米的名称是否严格允许? 也就是说、如果器件在4mm 之前跳闸但必须在4mm 之前跳闸、是否可以?或者您是否需要精确地在4mm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您的详细回答、很抱歉后续操作延迟。 由于回复中有一些客户详细信息、我将通过电子邮件将其脱机。  

    John