This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:awr1443

Guru**** 2555220 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, UNIFLASH, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/868285/awr1443boost-awr1443

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1443UNIFLASHDCA1000EVM

大家好、我的器件出现了相同的问题。 您提供的用户指南链接无法正常工作。 请提供链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subhankar、

    您能否提供有关 AWR1443器件问题的详细信息?

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我正在尝试通过 AWR1443器件中的 CCS 获取 ADC 数据、我已访问此链接

    e2e.ti.com/.../4353.ADC-Data-Capture-SDK1.05-V1.00.pdf

    但是、每当我尝试使用 radarss 和 masterss bin 文件刷新它时、它都会显示  

    "图像加载失败"

    我已使连接在冲洗模式下运行(SP0和 SOP2短接)、但它仍然不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhankar:

    该文档基于支持旧版本芯片而非 AWR1443 ES3.0的旧版本 SDK

    我想您使用的是 AWR1443 ES3.0版本、它需要使用 Uniflash 将 MetaImage 二进制格式和单个文件加载到闪存中。

    在最新的 SDK 版本(v2.1)中、捕获演示将替换为 mem_capture (C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages/ti\drivers\test\mem_capture)。 您需要使用 DCA1000EVM 从器件捕获原始 ADC 数据以获取多个帧数据。 为此、请参阅以下常见问题解答链接。

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/856054

    此致、

    Jitendra