This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:绕过 CLI 的基本示例

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/863352/iwr6843aopevm-basic-example-to-bypass-cli

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

您好!

我最近成功地编译和调试了开箱即用演示。 目前、我正在根据以下指南尝试绕过 CLI。

但是,我很难理解上述步骤。 例如、在填充 openCfg 和 ctrlCfg 时、正确的值是什么。 似乎没有示例项目、其中提供了一个最小代码来配置 IWR6843AOP、以便在没有 CLI 和降级可视化工具的情况下独立工作。  

我的目标不是将某些配置字符串解析到 CLI 界面。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    我需要与我的团队讨论这个问题、下周我们应该为您提供答案。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    您可以使用 MMW OOB 演示中的值来填充 openCfg 和 ctrlCfg。  

    有关这方面的更多信息、您可以查看 doxygen:

    C:\ti\mmwave_sdk_03_02_00_06_AOP\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\docs\doxygen\html\struct_mmw_demo___cfg__t.html

    谢谢

    Yogesh