This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:TIDEP-01006:更改预定义区域

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/865896/awr1443boost-tidep-01006-change-the-pre-defined-area

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01006

尊敬的支持团队;

TIDEP-01006将4 x 6英尺的检测区域定义为默认值。

我想把这一领域更广泛一些。

您能告诉我如何更改此默认值吗?

此致、

 山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masaaki、

    我已将此主题转发给关注专家、请等待一天以获得有关此主题的回复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaaki、

    可以在 tlebot 毫米波发射器/发射/雷达限制_过滤器.launch 文件中找到并修改该区域的参数/限制。 更改 radar_limit_files.launch 文件后、必须重新启动 radar_mapping.launch 文件才能使新参数生效。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh-San;

    感谢你的答复。

    我将修改该文件并尝试它。

    此致、

     山崎正山