Javier 您好:
感谢您对我先前问题的帮助。
TI 发布了三种不同的文档、其中驱动器和补偿线圈的连接略有不同
在 EVM 中、DRV425-Q1使用 DRV2直接驱动分流电阻、并在 DRV1连接到 COMP1时恰好驱动补偿线圈;补偿线圈(COMP2)端接在 AINN ( 图6中的 www.ti.com/.../slou410a.pdf)
数据表的简化版原理图是 DRV425-Q1通过 DRV1直接驱动分流电阻、并在 DRV2连接到 COMP2的情况下驱动补偿线圈;补偿线圈(COMP1)端接在 AINN
总线条应用手册是另一种变体、但似乎遵循 EVM 配置:DRV425-Q1将 DRV1连接到 COMP1以直接驱动补偿线圈;COMP2端接在 AINN。 此配置不使用分流电阻器的直接驱动( 图1中的 www.ti.com/.../tiduaz4a.pdf)
很抱歉这个地方…… 我不知道如何粘贴图形。 我希望我只是误解了这3个文档、您可以澄清配置。
我假设任一 DRV 输出(1或2)可以驱动分流器、另一个输出可以驱动补偿线圈;线圈应在 AINN 输入端接至4个差分放大器。 是这样吗? 如果是、这意味着 EVM 的图6是最佳表示。
提前感谢、
弗兰克