This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:需要 DCA1000EVM 替代产品

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/862891/dca1000evm-need-a-dca1000evm-replacement

器件型号:DCA1000EVM

我们购买了 DCA1000EVM 数据采集卡。 当接收到它时、我们为它提供5V 电源、但它不起作用、电路板正在扩展、电流超过3A。 在我们收到它之前、它必须存在硬件问题。 我们需要更换。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您在另一个线程上已经有相同的查询 。 这是重复的线程  

    我将关闭此主题、并继续讨论上一主题。

    此致、

    Vivek