This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何在 Raspberry Pi 4上运行车辆乘员检测 MATLAB 脚本(汽车工具箱)。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/862512/awr1642boost-how-to-run-vehicle-occupant-detection-matlab-script-automotive-toolbox-on-raspberry-pi-4

器件型号:AWR1642BOOST

大家好、

我能够在我的笔记本电脑上运行车辆乘员检测脚本、但我想在 Raspberry Pi 4上运行它。
主要问题是 MATLAB 需要大约8GB RAM、但 Raspberry 只有4GB RAM。
我已经阅读了一些有关将 MATLAB 代码转换为 C 的内容、但我不太清楚该部分。
有人对此有经验吗?

此致、

Bram Timmermans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    车辆乘员检测演示通过 UART 将热图和决策数据发送到 PC。

    您应该能够连接到另一台主机并发送相同的数据。 在主机上接收数据后、可以根据需要使用该数据。

    谢谢你

    Cesar