This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:向 AWR1843升压添加 SPI ->以太网

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/862383/ccs-awr1843boost-adding-spi---ethernet-to-awr1843-boost

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想向基于 AWR1843Boost 参考设计的设计中添加标准以太网连接。 我可以想到两种方法:

1) 1)将 SPI 线路连接到 Tiva MCU、并更新 Tiva MCU 上的固件以添加以太网桥接功能、同时保持 XDS110仿真功能、但我无法找到 Tiva MCU 上运行的 XDS110应用程序的源代码来修改它、以满足我的目的。 您是否知道我应该从何处开始在 Tiva MCU 上开发同时为我提供 XDS110仿真和 SPI<>以太网功能的应用代码?

2) 2)向电路板添加新的 SPI <>以太网芯片、这需要占用更多空间并增加电路板的成本和复杂性。

我想知道 TI 对于添加此功能的建议是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    您能否在 MCU 论坛中提出有关 TM4C1294NCPDTT3固件的问题? 该小组应能够提供细节。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek。 我将在该论坛上发布我的问题。