This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:为什么我在产品列表中找不到此器件? 是要去 NRND 吗?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/792867/ldc1612-why-i-cannot-find-this-part-in-product-list-is-it-going-to-nrnd

器件型号:LDC1612
主题中讨论的其他器件:LDC1051

大家好、

您知道 LDCxxxx 系列器件属于  "传感器 >  专用传感器 >  信号调节器"、但网络上的"数字传感器>信号调节器"产品列表中没有任何 LDCxxxx 器件值得关注、原因是什么? 如果这意味着这些器件将在不久的将来成为 NRDs? (就像 LDC10xx 一样。)

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    数字营销团队负责 TI.com 上的组织、因此我无法解释为什么移动了 LDC 器件。 我可以告诉您、除 LDC10xx 之外的所有 LDC 器件都没有计划处于 NRND 状态、我们将继续提供和支持它们。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin、您好!

    而 LDC1000和 LDC1051已 NRND.

    感谢你的答复。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很抱歉、我不理解您的回复。 您是否还有其他问题、或者我是否在第一次回答中回答了您的所有问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我一段时间没有听到您的声音、因此我假设我能够解决您的问题。 如果情况并非如此、请随时发布新问题。

    此致、