This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87:在 MOSFET 漏极连接上实现精确的温度感应

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT87

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/795728/lmt87-accurate-temperature-sensing-on-mosfet-drain-connection

器件型号:LMT87

大家好、

引用的问题基本上也是我想要问的问题。 但要清楚地了解这一点、建议的 LMT87测量的电路板温度位于接地层上。 是否无法测量 MOSFET 漏极连接上的温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frieder、

    我将对此进行研究、并将很快与您联系。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗里德

    GND 引线是 LMT87器件的感应元件。 因此、由于 MOFSET 处于活动状态、因此无法测量 MOFSET 漏极连接上的温度。 如参考帖子中所述、为了获得最佳热测量结果、请将 LMT87尽可能靠近 PCB 上的覆铜区放置、而不会暴露在 FET 漏极引线上。

    Jalen