This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:使用 DCA1000EVM 从 IWR1642获取 ADC 数据以进行距离 FFT 分析的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/793810/dca1000evm-question-of-using-the-dca1000evm-to-acquire-adc-data-from-the-iwr1642-for-range-fft-analysis

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR1642

使用 DCA1000EVM 从 IWR1642获取 ADC 数据以进行距离 FFT 分析的问题
图1显示了我的参数设置、图2显示了得到的距离 FFT 结果。
2、abscissa 的距离为-25m 至+25m。 我对这个范围有疑问,dmax=FS*c/(2*S),其中 S=B/TC,然后 Dmax=FS*c*TC/(2*B)
我设置 fs=175K=175*10^3 (这里有一个问题,哪个参数设置 HPF1角频率和 HPF2角频率的 FS?)
C=3*10^8
TC =60US=60*10^-6
B=1798.92MHz=1798.92*10^6.
dmax=FS*c*TC/(2*B)=175*10^3*10^8*60*10^-6/(2*1798.92*10^6)=0.8755m
结果与距离 FFT 的范围完全不同、因此我想知道 FS 的值是否错误。 如何根据我设置的参数计算最大距离 Dmax? FS 由哪个参数或参数确定? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我已要求专家对此进行研究、请允许几天的时间来回答。

    同时、您是否观看过 DCA1000EVM 培训视频? training.ti.com/dca1000-training-video


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是否有答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 线性调频脉冲参数如何影响距离的更多信息、请参阅应用手册《在 TI 雷达器件中对线性调频脉冲参数进行编程》。

    希望这对您有所帮助。

    -Chloe