请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DCA1000EVM 您好!
mmWave Studio 的 UG 中有一条用于固件下载的注释、这可能会有点令人困惑。
它介绍了使用 DFP 和 mmWave Studio 时的 SOP2开发模式。
但是、还有另一个部分显示 SOP0和 SOP1已关闭、SOP2在"固件下载"下打开
选择 SOP 模式2 (使用 DCA1000 EVM 时不需要 SOP 选择。 用户必须在 xWR1xxx BOOST 上设置跳线、才能将器件设置为 SOP2模式。 SOP0和 SOP1上的跳线应关闭、SOP2应保持断开状态、以将器件设置为 SOP2模式)
是否有人可以确认将 DCA1000与 IWR6843EVM 配合使用的 SOP 设置是正确的?
谢谢、
-Gunter