This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux的 IWR1642BOOST:如何使用毫米波雷达通过 IWR1642 BOOST 完成映射和导航?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443BOOST, IWR1642BOOST, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/794239/linux-iwr1642boost-how-do-i-use-a-millimeter-wave-radar-to-complete-mapping-and-navigation-through-iwr1642-boost

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642IWR1443BOOSTIWR6843

工具/软件:Linux

我想完成机器人通过毫米波雷达的映射和导航、就像您在培训视频中看到的那样、 但我发现您提供的演示中需要哪种传感器 是 IWR1443BOOST、我的传感器是 IWR1642BOOST、您能告诉我如何使用 IWR1642来实现机器人映射和导航?我应该如何修改演示的源代码?

这是演示:http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANiYT3mh8AudyEL8nPkfQg__VLyFKFf__LATEST 的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该演示仅支持 IWR1443 和 IWR6843、IWR1642天线不用于提供所需的仰角信息。

    此致、

    查尔斯·奥