This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235:结温和温度系数

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235, TMP236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/793649/tmp235-junction-temp-and-temperature-coefficient

器件型号:TMP235
主题中讨论的其他器件: TMP236

您好!

我的客户对 TMP235有两个问题:

 RθJA TMP235数据表、DCK (S70)封装的尺寸较小、但尺寸更高、不能确定这是否会影响温度精度

? 这是否意味着小尺寸 具有较低的精度?

TMP235的温度系数为10mV/℃、但 TMP236为19.5。  这是否意味着 由于更好的识别、TMP236更适合 ADC 采样。 这意味着易于由 ADC 识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yue、

    μ RθJA 用于计算每 uW 功率耗散的裸片温度以及环境温度。 通常、当器件的功耗较低时、这意味着功耗导致的温升较小、因此环境温度读数不会受到所提供分辨率的影响

    至于 TMP235 v/s TMP236、是的、19.5mV/C 的分辨率会好得多、这是"不太好"的 ADC。 但是、这将以工作温度范围为代价。 除了精度等其他参数外、TMP235的范围为-40至125C、而 TMP236的范围为-10至125C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amit
    感谢您的回复。 这很有帮助。

    另一个问题:根据数据表、最大 Iout 可能达到30mA、这是否会影响结温? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yue、

    如果由于任何原因达到了流入器件的最大电流、器件中当然会有热量、这将导致结温漂移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、         

    请参阅 数据表6.1绝对最大额定值->输出电流->最小值-30mA,最大值+30mA。  30mA 代表什么?   

    在什么条件下、它将达到30mA?  当 Vout 达到最大值[例如2V]时、电流是多少? 我的客户对此参数有点困惑。  

    如果使用这个30mA 来计算热量、很明显、它会严重影响传感器。  谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yue、

    它取决于负载。 如果负载消耗的电流过大、则意味着系统设计不佳、此时灌电流正在加载温度传感器、而不应该加载。 对于大多数 ADC、情况不应如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、
    谢谢。 良好设计中的典型电流是多少? 您能否推荐参考设计来展示这一点? 我可以向客户推荐总体解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yue、

    此时的推测完全取决于负载电路和 ADC 引脚电流。 您可以查看典型电路的参考设计。

    www.ti.com/.../tida-010019
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、
    让我们假设如果设计中 TMP235的 Iout 电流达到500uA、我能不能认为这会导致结温上升、公式如下:500*3.6*278=0.45°? μA 您推荐的设计、TMP235的电流约为500 μ A。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yue、

    是的、这是正确的分析。 但是、这完全取决于使用的负载类型。 如果温度上升是一个问题、则可以使用具有低输入电流的输入缓冲器。