This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01EVM:LMT01EVM 自动连接失败

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/792976/lmt01evm-lmt01evm-auto-connect-failed

器件型号:LMT01EVM

大家好、

我们的客户遇到 GUI 消息如下,您能不能帮助您建议如何通过? 谢谢。

期待您的反馈。

谢谢、此致、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Don -
    您能否检查您的设备管理器(PC 上)以查看 EVM 枚举到的 COM 端口? (请参阅 此处 www.ti.com/.../sniu027a.pdf 第8页的图7)
    然后、在上面的窗口中点击"OK"后、是否可以使用串行端口窗口中的下拉菜单并通过这种方式进行连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    在上面的窗口中点击"OK"后、串行端口窗口中的下拉菜单中没有显示任何内容。

    EVM 枚举为'M430-USB 示例'。

    您是否认为更新设备驱动程序会有所帮助,是否有 LMT01EVM 设备驱动程序可供共享 ? 谢谢。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don -  

    您有机会拔下 EVM 插头、重新启动计算机、然后再看一下吗?  

    此外、LMT01EVM_DRIVER.inf 文件位于此处=> C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\LMT01EVM\Firmware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    是的、LMT01EVM 现在可以工作。 感谢您的支持。

    此致、
    Don