This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AWR1642:如何使用 rlRfGetTemperatureReport() API 检查 AWR1443、AWR1642或 AWR1843上的温度传感器?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AWR1843, AWR1642, IWR1443, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/793169/faq-awr1642-how-to-check-temperature-sensors-on-awr1443-awr1642-or-awr1843-with-rlrfgettemperaturereport-api

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:IWR1642AWR1843IWR1443AWR1443

此主题适用于 AWR1443、AWR1642、AWR1843以及工业变体 IWR1443、IWR1642。

以下文件已更新,以使用 rlRfGetTemperatureReport() API 检查温度传感器

C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\main.c

这已经在 AWR1443上进行了测试。 对其他平台的更改类似。 必须在特定 SDK 版本中修改平台特定演示。

e2e.ti.com/.../8053.main.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    这是非常有用的信息、非常感谢!


    谢谢、
    Akash