This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:如何使用 DCA1000EVM 计算 IWR1642的 ADC 数据数量?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/792677/dca1000evm-how-to-calculate-the-number-of-adc-data-of-iwr1642-using-dca1000evm

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR1642

DCA1000EVM 用于采集 IWR1642的 ADC 数据。 使用 MATLAB 通过 readDCA1000()函数获取四个接收天线的数据,它是一个4*262144矩阵,4代表4个接收天线,262144代表262144点。 那么、262144如何实现呢? 我的设置如下所示。

斜坡结束时间为60us、ADC 启动时间为6us。 ADC 采样时间应为54us。 采样率为10000ksps、ADC 采样值为256。 这是否意味着我的数据应该是54*10^-6*10000*10^3*256=138240? 但最终数据点数为262、144个数据。 我的错在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    下面是一个用于计算通过 LVDS 接口从器件发送的原始 ADC 数据大小的公式。 (同样适用于 CSI-2、也适用于其他毫米波传感器型号)。
    NumberOfSample * numOfRx * sampleSize [2 bytes]* complex_Real [2字节:Complex、1:Real]* Total_numOfChirp_inFrame * numOf_FRAME_dataCaped。

    让我们以一个示例为示例:
    ADC 采样= 256、4 Rx、复合2X、每个采样16位、线性调频脉冲 StartIdx = 0、 啁啾 EndId=63、numOfLoop = 4、numOfFrame = 8。
    然后、将从 DCA1000EVM 捕获的 ADC 总数据捕获到文件中(如果仅 ADC 数据配置为不带 CP/CQ)
    256 * 4 * 2* 2 *((63-0 +1)*4)* 8 = 8388608字节。

    当您使用 DCA1000EVM 进行捕获时、它会将自己的 seqnum 添加到其中、因此您需要单击 PostProc 按钮来调用数据包重新排序和零填充实用程序、该实用程序会对这些额外数据进行块化并生成新文件 RAW_DATA.bin。 因此、请查找此文件大小(仅具有原始 ADC 数据)以验证上述计算出的字节编号。


    此致、
    Jitendra