This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DCA1000EVM:DCA1000 EVM 能否与 Linux (Ubuntu)计算机配合使用以进行雷达数据采集?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/791832/linux-dca1000evm-can-dca1000-evm-work-with-a-linux-ubuntu-computer-to-do-radar-data-capturing

器件型号:DCA1000EVM

工具/软件:Linux

您好:

我能够使用 DCA1000EVM 和  MMWAVEICBOOST + IWR6843ISK 将雷达数据捕获到 Windows 机器。

您能否告诉我 DCA1000 EVM 是否可以与 Linux (Ubuntu)计算机配合使用以进行雷达数据采集? 如果是、您能否列出我需要安装到 Linux 计算机上的软件?

谢谢。

齐你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ziyou、

    目前仅 Windows 机器支持 DCA1000和 mmWave Studio 软件。

    -Chloe