This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AWR1843BOOST:手册不够。 是否有任何示例 c/c++/python 代码、

Guru**** 2536130 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/788549/linux-awr1843boost-manuals-are-not-enough-are-there-any-sample-c-c-python-code

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Linux

我有 Awr1843升压传感器、

www.youtube.com/watch 我无法获取视频中的任何数据。 我得到的最大范围是24GHz 时为60米,120GHz 时为12米。

我使用 xwr18xx_mmw_demo.bin 进行了闪存、并将我使用的 MMWAVE_Demo_Visualizer 可视化。

如果没有 MMWAVE_Demo_Visualizer 工具、我不知道如何使用传感器数据。 您能否提供快速入门手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您的目的是运行 MRR 演示、请阅读入门指南。
    mmWave_automotive_toolbox\labs\lab0007_medium_range_radar\docs\MediumRangeRadar_GettingStartedGuide.pdf

    本文档在"步骤3运行实验"中提到、演示中应使用以下基于 Matlab 的 GUI:

    \labs\lab0007-driver-Medium 距离雷达\ GUI\MRRvisualization\MRR_visualization.exe

    它还显示了如何配置 GUI

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。 这在一定程度上解决了我的问题。 我设法轻松地运行它。

    我是否可以在 Linux 操作系统中获取数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    可以使用 ROS 在 Linux 中显示输出数据。

    毫米波工业工具箱提供了 ROS 与毫米波 SDK OOB 演示的使用示例。

    如果您熟悉 Linux 中的 ROS、则需要移植接口以支持 MRR 演示提供的数据结构。 UG 中提供了此数据结构。

    这样、您就能够在 Linux 中的 ROS 中显示这些数据

    我现在要关闭这个线程

    谢谢你
    Cesar