This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:SOP 是否真正意味着电源或它是否在复位时

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/789645/iwr1642-does-sop-really-mean-power-or-is-it-on-reset

器件型号:IWR1642
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

SOP 引脚名为 SENSE on Power。 但是、评估模块似乎无法让 XDS-110循环通电。  假设 Uniflash 工具使用 XDS-110对器件进行硬复位、然后使用 XDS-100的"RS-232 "发送/接收路径将器件置于软件下载模式。

数据表中的图表并不十分清楚(并且在图的右侧的一个信号上有一个轻微错误)、是否在复位被置为无效后的某个点实际发生感测。

是否正确地在上升复位而不是在下电上电后对 SOP 线路进行实际采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raymond、

    对此、我需要咨询我的硬件团队、请允许几天的响应。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的建设性反馈。 您是正确的 SOP 线状态在复位的上升沿锁存、而不是在下电上电后锁存。

    谢谢、此致、
    CHETHAN Kumar Y.B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chetan:

    感谢您的确认。 我们认为 TI 工程师是非常合乎逻辑的人、这只是一个命名问题。  在某些时候、我们在数据表中的某个位置找到了正确的描述、但它被很好地隐藏了。 我们真的很努力找到它!

    也许在未来的数据表中重命名?

    射线