This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:在毫米波天线中将一种 Rogers 材料替换为另一种材料

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/788996/iwr6843isk-ods-substituting-one-rogers-material-for-another-in-mmwave-antenna

器件型号:IWR6843ISK-ODS

我正在制作基于 IWR6843ISK-ODS 开发套件的电路板、如果我想 使用相同的天线设计、 但是、在 RO4835中替代套件中使用的 RO3003 (为了便于制造)、因为基板厚度不同(3003为5mil、4835为4mil)、是否需要以任何方式调整天线迹线宽度和/或间距?

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    介电常数不同、这将影响 CPGW 布线的阻抗。
    您将需要相应地调整共面波导布线和天线设计。

    此致、
    查尔斯·奥