This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:通过 Python 控制 mmWave Studio

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/788978/awr1642boost-controlling-mmwave-studio-via-python

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-STUDIO

您好!

我们希望通过 Python 来控制 mmWave Studio。 我们想知道 TI 是否有我们可以参考的示例?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satyajeet、
    我们无法使用 Python 来控制 mmWave Studio。
    可使用 Matlab 对其进行控制。 请参阅 MMWAVE-STUDIO 用户指南(第22节)、并根据您可能会想到的将这些 Matlab 命令转换为 Python 的指南进行操作。


    此致、
    Jitendra