This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM95071:读取温度数据时遇到的问题

Guru**** 1178920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM95071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/815035/lm95071-about-trouble-of-reading-temperature-data

器件型号:LM95071

尊敬的先生:

但使用了温度传感器 LM95071
在极少数情况下、读取的值可能高于指定的温度数据。
读取※1550数据。
下一次读取将是正常数据、但是
如果考虑到任何原因、请告知我。
(噪声、安装环境、读取方法等)

此致、

Nireko Co.、Ltd.
大田玉之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuuki、

    您知道数据的拉速率是多少吗? 器件是否通电、然后拉取数据?  如果在转换前读取温度、将读取错误代码。  

    '加电后、LM95071将立即输出一个错误代码、直到第一次温度转换完成。'

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用团队的应用工程师
    David Vaseliou 先生

    感谢您的回答。

    在加电时序时不读取数据。
    超出"+ 150°C 至-40°C"范围的数据会以不规则的间隔读取。
    在连续转换模式下、数据在500毫秒周期内从数据寄存器中读取。 在这种情况下、温度数据是否超出"+ 150°C 至-40°C"的范围?
    ※由于噪音等等...

    除了上电之外、是否还有其他原因?

    感谢您的回答、

    Nireko Co.、Ltd.
    Okada Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okada、

     您读取寄存器的频率如何?  请查看是否仅在转换时间内频繁读取寄存器来解决此问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用团队的一员
    David Vaseliou 先生

    感谢您的回答。

    数据寄存器的读取周期为500毫秒。
    读取时序是否存在数据错误的可能性?

    Nireko Co.、Ltd.
    Okada Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okada、

    您能否向我发送 CS、SIO 和 SC 引脚上良好和不良温度读数的示波器快照?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okada、

    我没有听说过这一信息。  请告诉我这一问题是否已解决、或者您是否需要任何进一步的帮助。  

    谢谢、