This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1243BOOST:如何从 MATLAB 向 mmWave Studio 调用 lua 命令

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/814871/rtos-awr1243boost-how-to-call-lua-command-from-matlab-to-mmwave-studio

器件型号:AWR1243BOOST

工具/软件:TI-RTOS

你好

Radar Studio 用户手册中有一个非常简短的有关 Lua 脚本的章节、用于自动执行采集任务。  

我从 mmawave Studio 用户指南中看到"发送单个 Lua 命令的示例"。

我想从 MATLAB 发送 lua 命令而不是 lua 脚本。

但当我送 lua commond 时,mmawave studio 没有发生任何事情。

请帮助您欺骗我的代码。

它是 Matlab 的图像

它是 mmWave Studio 的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    您能告诉我们您正在使用的 mmWave Studio 版本、还能在此处发布日志文件的副本吗?

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答

    我‘m 没有显示输出日志剂量的图片。

    这是输出日志文件和 matlabe 代码。

    我不知道为什么输入 Lua 命令和 输出窗口显示用于 char 的 Lua 命令

    e2e.ti.com/.../matlab-code.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../log-file.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的代码看起来像预期的那样工作-您的代码正在调用"WriteToLog() lua 命令,该命令只是在日志文件中打印字符串"ar1.FullReset()"。

    您可以更改该行以发送任意 LUA 命令。

    此致、

    Anand