This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:使用硬编码配置引导 iwr1642BOOST、因此我们不需要使用 UART

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1642, IWR1443BOOST, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/813861/ccs-iwr1642boost-boot-iwr1642boost-using-hard-coded-config-so-we-dont-need-to-use-the-uart

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443IWR1642IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您对此标题"CCS/IWR1443:MmwDemo_CLISensorStop (1、initcfg_stop)中存在一些问题。为什么?"给出的答案 在流动链路中、e2e.ti.com/.../2616079 连接到 iwr1413。
我需要您在上一条评论中提供的.zip 文件,但我需要它才能执行 iwr1642。
我使用了您在上一条注释中放置的.zip 文件、传感器正在工作、并且可以自行启动、但它的工作方式似乎不符合我们从 UART 向他发送的配置。
您能不能用您为 iwr1443boost 而上传到 iwr1642boost 的相同.zip 文件来帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    我认为这个问题已经在 这个主题中得到了解答。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这确实解决了我们的问题、我们已决定使用硬编码指令。

    当我们为汽车实验室使用相同的 cli.c 文件时,当我们使用 您发布的原始.cfg 指令时,它不起作用,但当我们发送 pp 计数实验室(实验11)的配置时,硬编码指令激活了雷达, 当我们更改.cfg 硬编码指令中的参数时、雷达不会启动。   

    您提供给我们的链接中的 cli.c 文件专用于 ppcount lab? 此 cli.c 文件中存在任何限制、因此我们的硬编码指令无法正常工作?  

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oren、

    发送线性调频脉冲配置时、必须满足几条规则。 通过 UART 终端或可视化工具发送此命令的优势在于、将有返回命令指示是否允许值、因此在通过硬编码发送命令时不会出现这些命令。

    毫米波传感估算器是了解更多这些命令的好资源。

    谢谢、

    Akash