This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:AWR1642 -内核间的原子操作(MSS、DSS)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/815579/ccs-awr1642-awr1642---atomic-operations-between-cores-mss-dss

器件型号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

IM 搜索在没有 RTOS 的 MSS 和 DSS 之间执行原子操作的方法。

我已经发现、TI-AR1642上的 ARM-Core 通过命令 (LDREX、STREX)提供了许可存储器读/写操作(原子访问)。 TI-AR1642上的 TI 内核通过命令(LL、SL、CMTL)提供原子操作。

我的问题是、共享存储器上的 ARM 和 TI-Core 之间是否也提供了这种专用存储器读/写操作。

此致、

Damian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们必须咨询设计团队并与您联系

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间

    ARM 和 DSP 内核之间没有原子操作

    谢谢你

    Cesar